Zurück zur Übersicht

Kinderbetreuung bei Gira

Bei der Planung des Gebäudes wurde ein besonderes Augenmerk auf Wohlbefinden und Design gelegt. Zudem wurden vorzugsweise nachhaltige Baustoffe eingesetzt. Das Gebäude wurde mit einem Holzdach gedeckt: Der umweltfreundliche Baustoff sorgt für Behaglichkeit und ein gutes Raumklima.

Beruf und Familie erfolgreich unter einen Hut zu bekommen, ist häufig eine Herausforderung, vor allem im Hinblick auf den Wiedereinstieg in das Berufsleben. Als Bestandteil der familiengerechten Unternehmenspolitik ist es für Gira daher ein wichtiges Anliegen, seine Belegschaft bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv unter die Arme zu greifen – mit Maßnahmen, die eine spürbare Entlastung bringen. Ein entscheidender Baustein dafür ist die Gira Kindertagesstätte, die im Oktober 2014 eröffnet wurde. Die Gira Kita wird Kinder bis zum 3. Lebensjahr betreuen, das heißt bis zum Übergang in den Regelkindergarten. Damit entwickelt Gira ein wichtiges Angebot für die Zeit, in der meist eine akute Versorgungslücke besteht.

Die Gira Kita bietet Platz für zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern. Damit lässt sich eine hochwertige pädagogische Arbeit gewährleisten. Hierfür werden ausschließlich gut ausgebildete, staatlich anerkannte Erzieher eingesetzt. Auch die Verpflegung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen gehört zum Betreuungsangebot. Geplant ist zudem, die Einrichtung auch in den Ferien geöffnet zu halten, damit auch in dieser Zeit ein optimale Betreuung gewährleistet ist, auf die sich die Eltern verlassen können. Träger der Gira Kita ist das Unternehmen Kita Concept. Für Gira ist es wichtig, dass die Kita konfessionell und politisch unabhängig ist. Die Elternbeiträge für die Betreuung richten sich nach der gültigen einkommensabhängigen Beitragstabelle der Stadt Radevormwald. Mit der Gira Kita gehört nun eine quietschfidele Gruppe der Allerkleinsten zum Unternehmen dazu.

Bei der Planung des Gebäudes wurde ein besonderes Augenmerk auf Wohlbefinden und Design gelegt. Das Gebäude passt sich gut in die Hanglage am Standort und in die Umgebung ein. Zudem wurden vorzugsweise nachhaltige Baustoffe eingesetzt. Das Gebäude wurde mit einem Holzdach gedeckt: Der umweltfreundliche Baustoff sorgt für Behaglichkeit und ein gutes Raumklima. Da Gira das Wohlbefinden der Kinder sehr am Herzen liegt wurde von Anfang an darauf geachtet, dass die Raumgestaltung auf die Bedürfnisse der Kleinen und ihren Entwicklungsstand eingeht.

Die Gira Leistungen

Bedarfsgerechte Öffnungzeiten, auch in den Ferien

Verpflegung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen

Zwei Gruppen mit jeweils zehn Kindern

Sitemap